This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:CAN 通信错误

Guru**** 2537040 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1, TCAN4550EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901442/tcan4550-can-communication-error

器件型号:TCAN4550

您好!

  我正在使用 TCAN4550并尝试按顺序发送 CAN 帧、但 我观察到在通信期间观察到具有零标头和零有效载荷的消息帧、并且预期的帧丢失。 附加日志以供参考。

如果您需要任何其他 information.e2e.ti.com/.../Can_5F00_Frame_5F00_Error.txt、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库马尔

    您能更详细地解释一下您的硬件和软件设置吗? 最好了解您的 PCB 和您使用的代码是什么样子。

    • 您是否使用了 TI.com 上 TCAN4550-Q1产品文件夹中的启动代码、并且您是否查看了软件用户指南?
    • 您是使用 TCAN4550EVM、Launchpad 还是拥有自己的 PCB?
    • 您是否有可用的示波器波形? 您发送的文本文件似乎只是显示没有从 CAN 总线接收到任何内容、但您激活了比特率切换、CAN FD、并且数据长度为64字节。
    • 您能否确定器件处于何种模式、您的 SPI 事务是否正常工作?

    如果您不愿意在 E2E 上分享原理图、可以单击我的用户名以查找我的电子邮件、其中可以发送更敏感的文档。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

        感谢您的回答。 下面提到的是我的回答。

    1. TI 的入门代码、是的、我已经介绍了用户指南。
    2. 装置具有 带 TCAN4550 FD CAN 的 PCB,其接口连接到 CANanalyzer。
    3. 日志显示 了从 TCAN4550 FD CAN 传输并由 CAN 分析仪接收的帧。 每隔12ms 接收一次帧、如所附的日志中所示。
    4. 问题是、我们看到一些帧数据在测试连续传输时丢失、并且不能清楚发生了什么错误。
    5. 器件处于正常模式、因为我们看到正在进行连续传输 、而我们观察到的是传输过程中的帧数据丢失
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    上述问题是否有任何更新。 请更新。

    此致、

    Kumar Achutosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库马尔

    感谢您的澄清、我现在了解日志。 有趣的是、它看起来是随机的、有时在短时间内会丢失2-3帧、而其他时间之间会很长一段时间。

    您能解释日志中的"时间"列吗? 它是自最后一个帧以来经过的时间吗? 我注意到所有错过的帧的时间都是0.011774到0.011783、这比接收到的 CAN 帧短得多。 这是因为空帧的处理时间比完整的 CAN 帧快吗?

    是否可以使用示波器监控 CAN 总线? 我知道由于它看起来是随机的、因此很难捕获、但我想知道我们是否可以理解总线上的空白帧是什么样子、它只是一条空闲总线、还是 CAN 信号失真、因此分析仪无法正确解释它们?

    CAN 总线上有哪些组件? 共模扼流圈? 您具有什么端接电阻?

    此致、