Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1210 大家好、
我的客户考虑使用 TUSB1210并就 Vbus 电容值提出了一个问题。
表11显示了当其功能为 VBUS -主机时、Vbus 电容器应大于120uF。
由于120uF 电容器占用的面积相对较大、因此它们希望减小该面积。
对于 Vbus 电容器来说、120uF 的原因是什么?当它小于120uF 时、有什么问题?
我很期待收到您的回复。
此致、
Shota Mago