This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:VBUS 电容器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881900/tusb1210-vbus-capacitor

器件型号:TUSB1210

大家好、

我的客户考虑使用 TUSB1210并就 Vbus 电容值提出了一个问题。

表11显示了当其功能为 VBUS -主机时、Vbus 电容器应大于120uF。

由于120uF 电容器占用的面积相对较大、因此它们希望减小该面积。

对于 Vbus 电容器来说、120uF 的原因是什么?当它小于120uF 时、有什么问题?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota Mago、

    电容值源自 USB 规范、以限制浪涌电流条件下的最大 VBUS 压降。  您可以在 USB 2.0规范的第7.2.4.1节中阅读有关它的更多信息。  如果 VBUS 轨仅用于单个外露端口、而不是在多个端口之间共享、则可以使用较小的值。

    此致、

    JMMN