This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84 LVDS 无视频输出

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894221/sn65dsi84-sn65dsi84-lvds-no-video-ouput

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

我将 SN65DSI84 用于 MIPI 转 LVDS 显示、 但在正常初始化之后没有视频输出问题。我可以检测到 mipi 数据单路、mipi 时钟单路和 LVDS 时钟单路。但 LVDS 数据仅具有高电平。我转储所有寄存器数据、它们与我写入的数据相同。 写入0xFF 或0x00后、错误寄存器0xE5回读总是0x01。 您知道这里有什么问题吗?

随附的是我的初始化代码和 schematic.e2e.ti.com/.../sn65dsi84.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/852871?-FAQ-SN65DSI84-No-display-output-with-SN65DSI83-SN65DSI84-SN65DSI85

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

     有关初始化序列的问题有两个。

    1 DSI-clk 是否必须比 sn65dsi84 EN 或 csr-init 早出?

    2 是 DSI 数据?中所需的 LP-11状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的初始化序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoqiong、

    数据表列出了初始化序列的步骤和顺序。 初始化序列中的每个步骤都按其列出的顺序进行、步骤9至11除外。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    我遵循数据表中列出的初始化序列。但 PLL 仍然是 unlocked.Compared、与 示波器上显示的初始化序列相比、我发现我们 MediaTek 2712平台的 LP11状态时间仅为1-2us。 我不知道为什么 PLL 被解锁。请帮助您检查此问题。附件是我  从 DSI 调谐器 .e2e.ti.com/.../dsi84_2D00_72.6M.dsi.7z 获取的.dSI 输出文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoqiong、

    查看您的.dSI 输出文件、您未正确配置器件。  

    您的配置是单 DSI 至双 LVDS。 这意味着 DSI 侧的水平时序参数(HPW、HBP、HFP、HActive)需要恰好是 LVDS 侧的两倍。 垂直参数可以保持不变。

    2、DSI CLK 应使用本文档的方程式2计算: http://www.ti.com/lit/an/slla356/slla356.pdf 由于配置是单 DSI 转双 LVDS、因此方程式应乘以2。 您的 DSI CLK 应恰好为435.6 MHz、以支持双72.6 MHz LVDS 时钟。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    我将 DSI 侧的水平时序参数(HPW、HBP、HFP、HActive)加倍为 LVDS 侧的水平时序参数并校正 DSI CLK、但也没有 LVDS 视频输出。附加是我的新.dSI 输出文件。

    根据文档http://www.ti.com/lit/an/slla356/slla356.pdf 的2.5章 节,我认为我的初始化序列和配置是 correct.please,可以帮助我再次检查。这是很多。

    e2e.ti.com/.../dsi84_2D00_72.6M2.dsi.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoqiong、

    请分享您的初始化序列的另一个屏幕截图、并将其标记为与此处的屏幕截图类似: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/852871?-FAQ-SN65DSI84-No-display-output-with-SN65DSI83-SN65DSI84-SN65DSI85

    此外、是否确保通过将寄存器0x0D 中的位0设置为1来启用 PLL、如初始化序列中所示?

    此外、既然您已经固定了计时参数和时钟频率、您是否还确保您的 DSI 源实际输出这些新值?  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您的回复的字数。

    1我的初始化序列与链接中的初始化序列类似。 下面是 我的示波器的屏幕截图:

    2 我可以通过将寄存器0x0D 中的位0设置为1来确保启用 PLL。

    3 DSI 输出与 时序参数 值 I fixed 匹配。

    也没有 LVDS 输出。 可以使用 示波器检测 LVDS 时钟,频率正确。

    测试图形模式正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoqiong、

    很抱歉耽误你的时间。

    我在您的屏幕截图中看不到 DSI CLK。 您能不能以与以下类似的格式再次捕获初始化序列: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/852871?-FAQ-SN65DSI84-No-display-output-with-SN65DSI83-SN65DSI84-SN65DSI85 

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉上一个屏幕截图。 示波器的一个通道损坏。 因此、最后一个屏幕截图中只有三个 channels.no、其中我有一个新的 one.please 帮助我检查初始化序列。也没有 LVDS 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Xiaoqiong、

    您能否提供 DSI84的寄存器转储?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    附件是一个寄存器转储。请帮助我检查它。

    e2e.ti.com/.../dsi84_2D00_regdump.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Xiaoqiong、

    垃圾处理看起来不错。 是否已尝试启用测试模式以查看是否可以正确显示(您可以通过选中 DSI 调谐器中的"Test Pattern (测试模式)"框并重新生成设置来启用测试模式)?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    启用可以显示的测试模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Xiaoqiong、

    如果测试模式正常工作、则 DSI 源可能存在问题。 您能否在以下常见问题解答中查看#4: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/852871

    此致、

    I.K.