Other Parts Discussed in Thread: TCA9535
我们使用的是 TCA9535、并将4.99k 负载到接地端。 我们需要 VOH 大于2.8V。 图14中的曲线表明这不是问题、 但是、这些曲线与第6.5节中的电气规格不一致、该部分给出了8mA 负载下低至2.6V 的输出、而这些曲线表示3.3V 电源下更像3.1。 我们能否信任我们应用中图14的曲线?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
"我们使用的是 TCA9535、并将4.99k 负载到接地端。 "
假设您使用的器件为3.3V、当您将输出驱动为高电平时、这里的 IOH 大约为660uA。 VOH 是 PFET 的 IOH 到 VDS 的函数。 在本例中、IOH 非常低、因此 VDS 也应该非常低。 这会使 VOH 在3.3V 时损耗很大。 因此、对于负载为4.99k 欧姆的情况、我假设您会看到 VOH 大约为3.2V。
您是否希望在低温下使用该器件? 您的 Vcc 变化最坏情况是什么? 我可以订购一些器件并进行测试台测试、以查看负载为4.99k 欧姆时的 VOH、如您将设置的那样。
谢谢、
-Bobby
您好!
我在3.135V 时使用4.6k 欧姆负载、在-40C、25C 和85C 时使用3.465V 进行了测量、以测量3个器件。
e2e.ti.com/.../TCA9535-_2D00_40-25-85C-VoH-measurements-at-3.135V-and-3.465V.xlsx
结果随附^
从我可以看到的结果来看、给定电阻负载的 IO 扩展器应该可以工作。
谢谢、
-Bobby