This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:电气表6.5中的输出高电压与图14中的曲线不一致。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9535
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878676/tca9535-output-high-voltage-in-electrical-table-6-5-does-not-agree-with-the-curves-in-figure-14

器件型号:TCA9535

我们使用的是 TCA9535、并将4.99k 负载到接地端。  我们需要 VOH 大于2.8V。  图14中的曲线表明这不是问题、 但是、这些曲线与第6.5节中的电气规格不一致、该部分给出了8mA 负载下低至2.6V 的输出、而这些曲线表示3.3V 电源下更像3.1。 我们能否信任我们应用中图14的曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下周初、我们将再次与您进行讨论。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "我们使用的是 TCA9535、并将4.99k 负载到接地端。 "

    假设您使用的器件为3.3V、当您将输出驱动为高电平时、这里的 IOH 大约为660uA。 VOH 是 PFET 的 IOH 到 VDS 的函数。 在本例中、IOH 非常低、因此 VDS 也应该非常低。 这会使 VOH 在3.3V 时损耗很大。 因此、对于负载为4.99k 欧姆的情况、我假设您会看到 VOH 大约为3.2V。

    您是否希望在低温下使用该器件? 您的 Vcc 变化最坏情况是什么? 我可以订购一些器件并进行测试台测试、以查看负载为4.99k 欧姆时的 VOH、如您将设置的那样。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要该部件在-40C 至+85C 的温度范围内运行。 我们的 VCC 变化为+/- 5%。 如果您可以验证性能、那将非常好。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经为商品下了一些订单、我怀疑这些商品应该在周五前送达。 如果当天下午晚些时候到达、我将在周一/周三之前无法进行测试。

    我将告诉您它们何时到达以及何时可以期望它们经过 VOH 测试

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想为您提供一个更新。 我刚刚收到了样片、但看起来不能在今天或明天进行测试(我明天将接受偏移培训)。 我将在星期三尝试进行测试。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在3.135V 时使用4.6k 欧姆负载、在-40C、25C 和85C 时使用3.465V 进行了测量、以测量3个器件。

    e2e.ti.com/.../TCA9535-_2D00_40-25-85C-VoH-measurements-at-3.135V-and-3.465V.xlsx

    结果随附^

    从我可以看到的结果来看、给定电阻负载的 IO 扩展器应该可以工作。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您付出的额外努力。 这解决了我的问题。