Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS160PR410 我将此部件用于 PCIe x4链路
为了方便实现更好的布局、我想交换 RX 转接驱动器上的线路。
如果我有的话还可以
- PCIe_RX0连接 到 DS160PR410引脚 RX3
- PCIe_RX1连接到 DS160PR410引脚 RX2
- PCIe_RX2连接到 DS160PR410引脚 RX1
- PCIe_RX3连接 到 DS160PR410引脚 RX0
PCIe_TX 线将按正常顺序连接
- PCIe_TX0至 DS160PR410引脚 TX0
- PCIe_TX1至 DS160PR410引脚 TX1
- PCIe_TX2至 DS160PR410引脚 TX2
- PCIe_TX3至 DS160PR410引脚 TX3
DS160PR410 是否实际监控 PCIe 事务、以便线路和端口必须匹配?