This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:是否允许通道交换?

Guru**** 2527950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892501/ds160pr410-is-channel-swapping-allowed

器件型号:DS160PR410

我将此部件用于 PCIe x4链路

为了方便实现更好的布局、我想交换 RX 转接驱动器上的线路。

如果我有的话还可以

  • PCIe_RX0连接 到 DS160PR410引脚 RX3
  • PCIe_RX1连接到 DS160PR410引脚 RX2
  • PCIe_RX2连接到 DS160PR410引脚 RX1
  • PCIe_RX3连接 到 DS160PR410引脚 RX0

PCIe_TX 线将按正常顺序连接

  • PCIe_TX0至 DS160PR410引脚 TX0
  • PCIe_TX1至 DS160PR410引脚 TX1
  • PCIe_TX2至 DS160PR410引脚 TX2
  • PCIe_TX3至 DS160PR410引脚 TX3

 DS160PR410 是否实际监控 PCIe 事务、以便线路和端口必须匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Traian、

    DS160PR410不监控 PCIe 事务。  系统组件应能够处理布局中的通道编号和 P/N 交换。

    此致、

    Lee