Other Parts Discussed in Thread: DP83640
大家好、
我的客户发现 DP83640汽车 MDIX 问题、当他们的板连接到计算机时、它可以正常工作。 当通过开关连接两个电路板时、它也可以正常工作、但如果这两个电路板直接连接(TD 到 TD、RD 到 RD)、则无法工作、但客户发现自动 MDIX 功能已通过 DEFUND 启用、那么您能帮助分享更多的意见、为什么会发生这种情况?
非常感谢。
此致、Sunny
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Vibhu、
n`tn`tn`t、但有一些新的进展:当客户使用特殊的线缆连接板 A`s TX 到板 B`s RX 时、仍然无法进行通信、因此应该是 MDIX 问题、客户发现 TX 上确实有信号、 但 RX 从不 n`t`s 中断、所以问题应该发生在 RX 上、它的电路板 B RX 连接到计算机开关的 TX、它可以接收数据、但是如果连接到电路板 A 的 TX、它就无法接收数据
还有其他建议吗?
非常感谢。
此致、Sunny