This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:DP83640自动 MDIX 问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869449/dp83640-dp83640-auto-mdix-issue

器件型号:DP83640

大家好、

我的客户发现 DP83640汽车 MDIX 问题、当他们的板连接到计算机时、它可以正常工作。  当通过开关连接两个电路板时、它也可以正常工作、但如果这两个电路板直接连接(TD 到 TD、RD 到 RD)、则无法工作、但客户发现自动 MDIX 功能已通过 DEFUND 启用、那么您能帮助分享更多的意见、为什么会发生这种情况?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    您能不能澄清问题、您说直接连接时、即使启用了自动 MDIX、也没有链接? 是这样吗?

    当您是指直接连接时、您能否解释从 DP83640 IC 到 DP83640 IC 的信号路径是什么? 如果 可能、请提供方框图以及引脚编号。

    是否在两个电路板上都启用了自动 MDIX?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    请查看我的详细描述、如下所示:

    这是`s 板、它们将 RJ45焊接到板上、如果连接到计算机、则可以连接良好、如果其中两个板与开关连接、则连接良好。

    但是、如果客户使用下面的主板连接两个主板:

    连接方框图是:

    这两个板n`t 通信、但可以自动设置为100M 速率。

    这两 个 dp83640 `s 0x19寄存器都是0x8023、因此自动 MDIX 已启用。

    您能否帮助分享一些评论、说明为什么会发生这种情况?

    非常感谢

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    此配置中的两个 PHY 之间是否存在链接?

    您能否从两个 PHY 向我发送这些寄存器的读取值:

    0x00、0x01、0x10

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    您是否掌握了我在上面要求的信息?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    n`tn`tn`t、但有一些新的进展:当客户使用特殊的线缆连接板 A`s TX 到板 B`s RX 时、仍然无法进行通信、因此应该是 MDIX 问题、客户发现 TX 上确实有信号、 但 RX 从不 n`t`s 中断、所以问题应该发生在 RX 上、它的电路板 B RX 连接到计算机开关的 TX、它可以接收数据、但是如果连接到电路板 A 的 TX、它就无法接收数据

    还有其他建议吗?

    非常感谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    当我从请求的寄存器中看到配置和状态时、我将能够建议更多的步骤。 当您说 TX 和 RX 时、我假设您的意思是 TD 和 RD 正确吗? MDIX 用于在 MDI 侧而非 MII 侧与 RX 和 TX 进行连接。 您可以确认吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    您对此有任何更新吗? 请告诉我。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    `s 中国的新年即将开始、因此反馈将在一周或两周后提供、一旦客户回到办公室、我将随时更新。

    非常感谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    我正在关闭此主题、当您收到客户的更新时、请打开一个新主题(提出相关问题)。  

    新年快乐!

    谢谢、

    Vibhu