请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 主题中讨论的其他部件:DP83822I、 TLK110
您好、先生、
我已经详细介绍了 AM335x ICE 板的数据表和评估板、以便为 HSP-PRP 协议和所需硬件提供解决方案。 我找不到任何可将 AM3359与 DP83822I 集成的参考电路。 在阅读了提供的所有可用信息后、我完成了我的设计、我在这里有一些疑问要澄清。 因此、请验证下面提供的原理图并提供宝贵的反馈。
- DP83822I 左侧的所有信号都直接连接到处理器引脚
- DP83822的第24个引脚用作速度检测、由于我们使用双通道以太网、同一信号分别端接至 V2和 U18。 我们还需要连接光纤收发器、光纤检测通过 DP83822的第24个引脚完成。 那么、您能告诉我、由于引脚直接连接到处理器引脚、是否需要任何保护电路? 或者是否需要更改连接逻辑?
- 根据我的理解、引导 starp 引脚用于选择不同的模式、方法是在 COL、RXD0、RXD1等专用引脚中提供不同的电阻分压器。 因此、引脚感测到的电压将确定使用哪种模式? 由于电阻器是恒定的、如何选择不同的模式? 如果我需要将模式从1更改为2、那么我需要每次处理电阻值。 那么、还有其他更好的方法来实现这一目的吗? 在不使用自举电阻器的情况下、我能否使用寄存器频繁地更改模式? 如果是、请分享对我有所帮助的文档。
- 对于 HSR-PRP 协议、我们是否需要考虑任何硬件要求或外设要求、例如 LED 数量、SPI、I2C 等、请共享任何文档以了解这些要求。
我已经介绍了 ICE 板 AM335X 的设计文件、其中使用了 TLK110芯片、但无法进行光纤检测。
希望尽快得到适当的响应。
提前感谢
此致、
Dilrosh P S