This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:HSR/PRP 的 PHY 接口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, AM3359, TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900944/am3359-phy-interface-for-hsr-prp

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他部件:DP83822ITLK110

您好、先生、

我已经详细介绍了 AM335x ICE 板的数据表和评估板、以便为 HSP-PRP 协议和所需硬件提供解决方案。 我找不到任何可将 AM3359与 DP83822I 集成的参考电路。 在阅读了提供的所有可用信息后、我完成了我的设计、我在这里有一些疑问要澄清。 因此、请验证下面提供的原理图并提供宝贵的反馈。

  1. DP83822I 左侧的所有信号都直接连接到处理器引脚
    1. DP83822的第24个引脚用作速度检测、由于我们使用双通道以太网、同一信号分别端接至 V2和 U18。 我们还需要连接光纤收发器、光纤检测通过 DP83822的第24个引脚完成。 那么、您能告诉我、由于引脚直接连接到处理器引脚、是否需要任何保护电路? 或者是否需要更改连接逻辑?
    2. 根据我的理解、引导 starp 引脚用于选择不同的模式、方法是在 COL、RXD0、RXD1等专用引脚中提供不同的电阻分压器。 因此、引脚感测到的电压将确定使用哪种模式? 由于电阻器是恒定的、如何选择不同的模式? 如果我需要将模式从1更改为2、那么我需要每次处理电阻值。 那么、还有其他更好的方法来实现这一目的吗? 在不使用自举电阻器的情况下、我能否使用寄存器频繁地更改模式? 如果是、请分享对我有所帮助的文档。
    3. 对于 HSR-PRP 协议、我们是否需要考虑任何硬件要求或外设要求、例如 LED 数量、SPI、I2C 等、请共享任何文档以了解这些要求。

我已经介绍了 ICE 板 AM335X 的设计文件、其中使用了 TLK110芯片、但无法进行光纤检测。  

希望尽快得到适当的响应。

提前感谢

此致、

Dilrosh P S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dilrosh、

    我将把这个主题移至支持 DP 系列 PHY 的论坛。 他们可以回答这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    等待您的回复。

    此致、

    Dilrosh