This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06-Q1:RS232不适用于 TPD2E2U06-Q1

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007, TPD2E2U06-Q1, TPD1E10B09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892009/tpd2e2u06-q1-rs232-does-not-work-with-tpd2e2u06-q1

器件型号:TPD2E2U06-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD2E007、TPD1E10B09

您好!
我们使用 TPD2E007 ESD 二极管来保护我们的 RS232线路。
我们更改为 TPD2E2U06-Q1以提供+/-20kV 空气放电保护。 令我们惊讶的是、在安装此部件后、此接口无法正常工作。 困惑。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumaran、

    欢迎使用 E2E!

    这两种器件之间的主要区别在于其工作电压。 TPD2E007可在高达13V 的电压下运行。 TPD2E2U06-Q1只能在高达5.5V 的电压下运行。

    您使用 RS232线路运行的电压是多少?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答。

    是的、工作电压会发生变化-这就是问题所在。 我意识到 RS232的工作电压接近+/-15V。

    我正在寻找一个可承受+/-20kV 空气放电的 ESD 二极管来保护我的 RS-232信号。

    BR、

    库马兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumaran、

    遗憾 的是、TI 没有 TPD2E007等双向 ESD 二极管、其工作电压接近+/- 15V 范围、也可以承受+/- 20kV 的空气放电。

    我可以提出的最佳建议是 TPD1E10B09、这是一款工作电压为9V 的单通道器件。 尽管它具有更高的工作电压、但它仍然不接近 RS232线路的+/- 15V 工作电压范围、并且可能会给您的应用带来问题。

    此致、

    Andy Robles