Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007, TPD2E2U06-Q1, TPD1E10B09
主题中讨论的其他器件:TPD2E007、 、TPD1E10B09
您好!
我们使用 TPD2E007 ESD 二极管来保护我们的 RS232线路。
我们更改为 TPD2E2U06-Q1以提供+/-20kV 空气放电保护。 令我们惊讶的是、在安装此部件后、此接口无法正常工作。 困惑。
请提供建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007, TPD2E2U06-Q1, TPD1E10B09
您好!
我们使用 TPD2E007 ESD 二极管来保护我们的 RS232线路。
我们更改为 TPD2E2U06-Q1以提供+/-20kV 空气放电保护。 令我们惊讶的是、在安装此部件后、此接口无法正常工作。 困惑。
请提供建议。
您好、Kumaran、
遗憾 的是、TI 没有 TPD2E007等双向 ESD 二极管、其工作电压接近+/- 15V 范围、也可以承受+/- 20kV 的空气放电。
我可以提出的最佳建议是 TPD1E10B09、这是一款工作电压为9V 的单通道器件。 尽管它具有更高的工作电压、但它仍然不接近 RS232线路的+/- 15V 工作电压范围、并且可能会给您的应用带来问题。
此致、
Andy Robles