This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:无电电池限制

Guru**** 2559120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881803/tps65987d-dead-battery-limitations

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:BQ25703ATPS65987

您好!

我有一个使用 TPS65987和源自参考设计的 BQ25703a 的 USB-C PD 设计。  我正在尝试了解电池电量耗尽模式下的行为。

我找到了以下帖子:

TPS65987D:针对电池电量耗尽模式的电源开关

并看到以下评论:

"如果未清除电池电量耗尽标志、 则 TPS65987D 的功能 将受到限制。 "

除了帖子中提到的项目外、还有哪些行为和限制?  我搜索了数据表和主机接口用户指南、以了解有关电池模式行为的更多信息、但我没有注意到很多细节(例如上述文章中提到的项目)。

我是否应该查看其他任何文档?

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在电池电量耗尽模式下、PD 控制器将拒绝任何命令、以使 TPS65987D 成为供电设备。 功能有限纯粹从电源的角度来看、因为系统未连接任何器件、因此无法为 TPS65987D 供电、使其充当电源。  支持所有其它功能(交替模式)

    希望这能解答您的问题。