请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D 主题中讨论的其他器件:BQ25703A、 TPS65987、
您好!
我有一个使用 TPS65987和源自参考设计的 BQ25703a 的 USB-C PD 设计。 我正在尝试了解电池电量耗尽模式下的行为。
我找到了以下帖子:
TPS65987D:针对电池电量耗尽模式的电源开关
并看到以下评论:
"如果未清除电池电量耗尽标志、 则 TPS65987D 的功能 将受到限制。 "
除了帖子中提到的项目外、还有哪些行为和限制? 我搜索了数据表和主机接口用户指南、以了解有关电池模式行为的更多信息、但我没有注意到很多细节(例如上述文章中提到的项目)。
我是否应该查看其他任何文档?
谢谢、
Dave