Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83630
主题中讨论的其他器件: DP83630
大家好、团队、
我希望一切都好!
我正在评估是否可能通过10/100Mbps 以太网网络上的 PTP 协议在我们的其中一个 GPS 接收器上实现同步功能(10MHz 1PMP);因此、我正在考虑 DP83640物理10/100、它支持同步 SyncE 1588的同步机制。
在这几天对数据表的分析使我能够加深讨论。 不过,对於如何实施整个制度,我有一些疑问,我需要就其实质作出一些澄清。
从与器件相关的技术文档中可以看出、所述的 PHY 似乎能够使用器件内部的机制独立管理其时钟的同步、如 AN-2006的图2所示。
TI 网站演示了包含简单 DP83640和其他器件的2个接口板;但系统的主器件和从器件似乎是由连接到 MAC 并在 FPGA 中实现的神秘器件进行管理的。
在 FPGA 中所做的工作我找不到任何跟踪、也找不到要传递给我们软件开发人员的源代码。
我们目前正在尝试了解如何实施同步协议、因为我在网站上找到的文档绝非详尽无遗、我怀疑整个堆栈非常复杂。
基于您的器件的各种微控制器有多种实现方式、但今天这些演示似乎找不到。
同时、如果您对同步电子同步问题和 PTP 协议有一些了解、我一定会开始研究。
请告诉我、您是否需要查找更多配套资料?
谢谢、此致、
Adrian