This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:基于 PTP 协议的 SYNC-E 同步问题

Guru**** 2584545 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891058/dp83640-sync-e-synchronization-problem-and-on-the-ptp-protocol

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件: DP83630

大家好、团队、

我希望一切都好!

我正在评估是否可能通过10/100Mbps 以太网网络上的 PTP 协议在我们的其中一个 GPS 接收器上实现同步功能(10MHz 1PMP);因此、我正在考虑 DP83640物理10/100、它支持同步 SyncE 1588的同步机制。

在这几天对数据表的分析使我能够加深讨论。 不过,对於如何实施整个制度,我有一些疑问,我需要就其实质作出一些澄清。
从与器件相关的技术文档中可以看出、所述的 PHY 似乎能够使用器件内部的机制独立管理其时钟的同步、如 AN-2006的图2所示。
TI 网站演示了包含简单 DP83640和其他器件的2个接口板;但系统的主器件和从器件似乎是由连接到 MAC 并在 FPGA 中实现的神秘器件进行管理的。
在 FPGA 中所做的工作我找不到任何跟踪、也找不到要传递给我们软件开发人员的源代码。

我们目前正在尝试了解如何实施同步协议、因为我在网站上找到的文档绝非详尽无遗、我怀疑整个堆栈非常复杂。
基于您的器件的各种微控制器有多种实现方式、但今天这些演示似乎找不到。

同时、如果您对同步电子同步问题和 PTP 协议有一些了解、我一定会开始研究。

请告诉我、您是否需要查找更多配套资料?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    有关使用 DP83630/40实施1588的所有文档、请参阅产品页面上的各种应用手册。

    此致、
    GET