This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:如果使用 FD 8M 速度、是否需要添加扼流圈

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V, TCAN1044-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881185/tcan1044-q1-whether-need-to-add-choke-if-use-fd-8m-speed

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044V

大家好、

我参考 TCAN1044-Q1和 TCAN1044V 数据表、发现其中一个添加了共模扼流圈、另一个不……

您能否给出一 个特定的答案?  在使用 FD 速率(5M/8M)时、TCAN1042/44是否需要添加扼流圈?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    共模扼流圈用于滤除差分信号线路上的共模和高频噪声。 在 CAN 系统中,电感扼流圈的主要应用之一是通过扼流圈的磁芯来降低此类噪声,从而减少信号和接地线路上的发射,从而提高系统的电磁兼容性(EMC)。

    由于噪声抗扰度和辐射是系统级设计标准、因此未指定 TCAN1042和 TCAN1044需要共模扼流圈才能运行。 一些数据表布局示例包括扼流圈、以建议在需要该器件的系统中相对于收发器将其放置在何处。

    希望这些信息能有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!