This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:关于10m 电缆的串行连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873193/tusb213-about-serial-connect-for-10m-cable

器件型号:TUSB213
主题中讨论的其他器件: TUSB217TUSB216

大家好、

 

我们希望实现通过10m 电缆传输 USB2.0。

我可以将 TUSB213连接到系列吗?

(请参阅下图。)

 

如果您有任何信息、请告诉我们推荐的解决方案吗?

 

[图像]

  

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    您的配置正确且可以使用 TUSB213实现、但我建议在10m 应用中使用我们较新的器件 TUSB217或 TUSB216。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

     

    感谢您的快速回复和建议。

    如果您有任何信息,请告诉我们“使用两个 TUSB216设备时10m 电缆长度的评估结果(眼图波形)”。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    请参阅下图了解以下设置。 两个 TUSB216上都使用了最高升压设置。  

    USB 集线器或主机--> TUSB216 --> 10m 电缆--> TUSB216 --示波器

    请记住以下几点:

    • 客户结果将因下图而异
    • 结果取决于 USB 主机或集线器的性能、也应进行评估
    • 电缆尺寸和质量也会影响结果、具体取决于以下情况。
    • 此测试是使用评估板进行的、板载性能可能会有所不同(由于额外的布线/布局等原因而导致的额外插入损耗)。
      • 此测试的所有组件之间都进行了直接连接。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢您的快速回复和详细信息。

    我非常感谢你的合作。

     

    Regareds、

    隐藏