Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB216
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB213 主题中讨论的其他器件: TUSB217、 TUSB216
大家好、
我们希望实现通过10m 电缆传输 USB2.0。
我可以将 TUSB213连接到系列吗?
(请参阅下图。)
如果您有任何信息、请告诉我们推荐的解决方案吗?
[图像]
此致、
隐藏
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.