This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:感应代码处理

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261-Q1, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881248/tusb9261-q1-sense-code-handling

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

大家好、

我对 TUSB9261-Q1有一个关于 SENSE/ASC/ASCQ 代码处理的问题。

我将 TUSB9261用于 DVD 设备的 USB-SATA 接口。

我收到以下代码、想知道该代码是由 TUSB9261还是 TUSB9261以外的其他 IC 生成的。

SENSE = 0x04、ASC = 0x7C、ASCQ = 0xEE

问题:TUSB9261-Q1是否生成这些代码? 或者没有此类函数、只需从其他器件传递代码即可?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    不可以、TUSB9261不会生成这些操作码。 0x7C 和0xEE 不会生成响应。 0x04可能会导致 TUSB9261复位 SPI 闪存上的写入使能。