请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261-Q1 主题中讨论的其他器件: TUSB9261
大家好、
我对 TUSB9261-Q1有一个关于 SENSE/ASC/ASCQ 代码处理的问题。
我将 TUSB9261用于 DVD 设备的 USB-SATA 接口。
我收到以下代码、想知道该代码是由 TUSB9261还是 TUSB9261以外的其他 IC 生成的。
SENSE = 0x04、ASC = 0x7C、ASCQ = 0xEE
问题:TUSB9261-Q1是否生成这些代码? 或者没有此类函数、只需从其他器件传递代码即可?
此致、