Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B 大家好、
我的客户希望将 TUSB8020B 用作连接到具有 OTG 功能的 SOC 的集线器。
在第1种情况(正常使用情况)中、SOC 作为可访问从器件的主机。 这种情况不应出现问题。
在第2种情况(对 SOC 进行编程)中、客户希望使用 USB 端口来升级 SOC 代码、在这种情况下、SOC 端成为从器件、器件端作为主机连接到 PC、器件2 (DN 1)与器件连接。 此用户方案是否可行? 如果没有、是否可以与客户分享任何建议?
非常感谢。
陈文森