This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:应用问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881452/tusb8020b-application-question

器件型号:TUSB8020B

大家好、

我的客户希望将 TUSB8020B 用作连接到具有 OTG 功能的 SOC 的集线器。

在第1种情况(正常使用情况)中、SOC 作为可访问从器件的主机。 这种情况不应出现问题。

在第2种情况(对 SOC 进行编程)中、客户希望使用 USB 端口来升级 SOC 代码、在这种情况下、SOC 端成为从器件、器件端作为主机连接到 PC、器件2 (DN 1)与器件连接。 此用户方案是否可行? 如果没有、是否可以与客户分享任何建议?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    TUSB8020B 无法支持上述情况2。

    此致、

    JMMN