This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3243:接收器电压电平

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881165/trsf3243-receiver-voltage-levels

器件型号:TRSF3243

您好!

如何解读两次捕获以下的电压电平? 它们是否相关? 或者它们不是?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PengYu:

    您在数据表接收器部分共享的第一个图描述了器件接收器的阈值电压。 这描述了每个 ROUT 引脚根据其相应 RIN 引脚的状态的行为方式。

    图5中的第二个图用于说明用于无效条件和自动断电的阈值。 这些值在数据表的第7页的自动断电部分中进行了说明、并指定了#INVALID 引脚的行为和用于自动模式切换以禁用驱动器输出的条件。  

    虽然这两个部分都参考了 Rin 引脚的状态、但条件由器件的不同部分处理。 这就是为什么阈值列出方式不同的原因。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric