大家好、
我有一个具体问题:
- 是否可以同时/并行输出 USB 2.0和 USB 3.0信号?
例如:
IC1通过 USB 2.0 D+/D-连接到端口1。
IC2通过 USB3.0连接到 Tx+-/RX+-端口1。
如果可以进行上述操作、还有其他几个问题:
2.以下可能:
此外、对于 USB 2.0 D+/D-(再次通过端口1)、USB 2.0连接器将使用端口1的 PWR/OC 为连接器提供5V 电压。
与第一种情况类似、IC2通过 USB3.0连接到 Tx+-/RX+-来连接到端口1。
3.如果在最后一种情况下触发 OC 并且 TUSB8041 "停用"PWR 引脚、会发生什么情况? 是否仍然有通过 USB 3.0连接到 IC2的活动连接?
此致、
Marion