This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:同步 USB2.0和 USB3.0输出?

Guru**** 2768865 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891702/tusb8041-simultaneous-usb2-0-and-usb3-0-output

器件型号:TUSB8041

大家好、

我有一个具体问题:

  1. 是否可以同时/并行输出 USB 2.0和 USB 3.0信号?

例如:

IC1通过 USB 2.0 D+/D-连接到端口1。
IC2通过 USB3.0连接到 Tx+-/RX+-端口1。

如果可以进行上述操作、还有其他几个问题:

2.以下可能:

此外、对于 USB 2.0 D+/D-(再次通过端口1)、USB 2.0连接器将使用端口1的 PWR/OC 为连接器提供5V 电压。

与第一种情况类似、IC2通过 USB3.0连接到 Tx+-/RX+-来连接到端口1。

3.如果在最后一种情况下触发 OC 并且 TUSB8041 "停用"PWR 引脚、会发生什么情况? 是否仍然有通过 USB 3.0连接到 IC2的活动连接?  

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maroin、

    是的、在功能上这是可能的。  如果您将 USB 3.0集线器连接到另一个 USB 3.0集线器的下行端口、USB 3.0和 USB 2.0流量将同时发送到连接到集线器的任何设备。

    您能否将 USB 3.0设备和 USB 2.0设备连接到集线器的同一下行端口?  我们不推荐它。  设备将枚举并正确路由通信、但如上所述、这两个设备将共享单端口电源控制。  此外、USB 规范要求所有 USB 3.0器件都能够降至 USB 2.0速度。  由于 USB 规范不允许两个不同速度的器件连接到同一 USB 端口、TI 无法保证所有 USB 驱动程序/主机控制器都支持该实现。   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的快速而详细的回答:)
    "但如上所述、这两个器件将共享单个端口电源控制"是什么意思

    这两个器件是否还可以相互独立?

    因此、无论端口电源控制有什么作用(即由于过流而停用)、都将运行通过 USB3.0进行的通信?

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    最初的问题概述了两个器件共享端口电源控制/过流的一些问题。  端口电源控制/过流在 USB 2.0和 USB 3.0之间的端口上共享、如 USB 3.x 规范中所述、无法使它们相互独立。  此外、当集线器向主机控制器报告过流情况时、由主机控制器停止或继续流量。  如果报告过流情况、大多数主机控制器实际上会停止到整个集线器和所有连接的设备的流量。

    此致、

    JMMN