This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:VDD、VDD33上电序列

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891295/tusb4020bi-vdd-vdd33-power-up-sequence

器件型号:TUSB4020BI

各位专家、您好!

我对上电顺序有疑问。
从数据表 P9可以看出、当 GRSTz 连接到电容器接地时、我认为序列是 VDD (1.1V)->(>10us)-> VDD33。
1.您能否在数据表 P9中说出"保持稳定"的意思?
根据 EVM 原理图、序列为 VDD33 -> VDD (1.1V)。  GRSTz 还连接到电容器 GND。
2.您能告诉我哪一个是正确的上电顺序?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    必须避免的条件是、如果3.3V 在1.1V 之前斜升、则有可能在器件完全通电之前启用 GRSTz 上的内部上拉电阻。  为了避免这种情况、客户必须使用有源复位电路将 GRSTz 保持在低电平、或者如果他们使用无源复位电路、则1.1V 必须在3.3V 之前或同时斜升(与 EVM 类似)。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢你的答复。

    我知道我们应该避免3.3V 在1.1V 之前斜升、因为有可能在器件完全通电之前启用 GRSTz 上的内部上拉电阻。  

    您说过、EVM 原理图可以 同时斜升1.1V 和3.3V。 这意味着1.1V 可在3.3V 完全斜升之前完全斜升。

    正确吗?

    另外、如果您能告诉我数据表 P9中"保持稳定"的迪化、我也很感激。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    此 EVM 设计允许3.3V/1.1V 斜坡非常接近地发生、因此、如果提前启用3.3V 上拉、则仍然符合 GRSTz 时序。  由于客户设计在3.3V 斜坡和1.1V 斜坡之间具有不同的时序差异、以及不同的斜坡时间、因此添加了有关上电的数据表要求(第7.7节中的注释2)以防止出现任何可能的问题。

    第9页的"稳定"表示电压斜坡已完成。

    此致、

    JMMN