各位专家、您好!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
JMMN、您好!
感谢你的答复。
我知道我们应该避免3.3V 在1.1V 之前斜升、因为有可能在器件完全通电之前启用 GRSTz 上的内部上拉电阻。
您说过、EVM 原理图可以 同时斜升1.1V 和3.3V。 这意味着1.1V 可在3.3V 完全斜升之前完全斜升。
正确吗?
另外、如果您能告诉我数据表 P9中"保持稳定"的迪化、我也很感激。
谢谢、此致、
Ryo Akashi