请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DM3730你(们)好
我有人建议将 Dm3730视频模拟 CVBS 输出连接到另一个卡的视频模拟 cbvs 输入、以便在第二个卡 LCD 上的第一个卡上播放视频
我使用 v4l2视频接口 从第一个卡获取模拟输出、但当我在第二个卡上使用 Vidioc_S_input 查看其输入端是否有视频信号时、它返回错误、这意味着它无法识别其输入端的任何模拟视频信号。 第一张卡的输出问题也是如此。 有什么帮助??