This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可探测连接两个 DM37X 卡

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881091/probelm-connecting-two-dm37x-cards

主题中讨论的其他器件:DM3730

你(们)好

我有人建议将 Dm3730视频模拟 CVBS 输出连接到另一个卡的视频模拟 cbvs 输入、以便在第二个卡 LCD 上的第一个卡上播放视频

我使用 v4l2视频接口 从第一个卡获取模拟输出、但当我在第二个卡上使用 Vidioc_S_input 查看其输入端是否有视频信号时、它返回错误、这意味着它无法识别其输入端的任何模拟视频信号。 第一张卡的输出问题也是如此。 有什么帮助??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    DM3730 是一款旧器件。 我们没有任何您在产品文件夹中看到的资料或资源。 您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。  有关 DM3730 支持的更多信息、请参阅中的常见问题解答  

     https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/813421

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx 回复、就像你说的、这是一张老卡片、技术支持没有太多帮助。 我已经为这个问题挣扎了很长时间了、现在我想我会一直看着。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sala、

    很抱歉、感谢您的理解。

    雷克斯