请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 您好!
根据数据表、应使用1.96kΩ Ω 至2.49kΩ Ω 电阻器作为并联拉电阻器。 但我们不知道如何计算 LED0/1电流或如何定义 Rcl 寄存器。 请告诉我们。 换句话说、请告知我们 LED_0/1引脚的最大电流。
我们看到以下评论、但每个人都很难从 IBIS 进行计算。 此外、我们希望输出高电平或低电平上的最大电流(不是在转换期间)。
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/784329/2900641?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83822%20AND%20LED%20AND%20current#2900641
谢谢、此致、
M.Hattori。