This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:如何计算 LED0/1电流。

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890487/dp83822i-how-to-calculate-led0-1-current

器件型号:DP83822I

您好!

根据数据表、应使用1.96kΩ Ω 至2.49kΩ Ω 电阻器作为并联拉电阻器。 但我们不知道如何计算 LED0/1电流或如何定义 Rcl 寄存器。 请告诉我们。 换句话说、请告知我们 LED_0/1引脚的最大电流。

 我们看到以下评论、但每个人都很难从 IBIS 进行计算。 此外、我们希望输出高电平或低电平上的最大电流(不是在转换期间)。
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/784329/2900641?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83822%20AND%20LED%20AND%20current#2900641

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    您有兴趣计算器件上的 LED 电流的原因是什么?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞西莉亚-圣

    LED 亮度由电流决定。 因此、我们希望 LED 的电流如何流动。

    谢谢、此致、
    M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要添加与 LED 串联的 R_CL 电阻器(限流电阻器)、该电阻器将与您的自举电阻器并联。 在这里、您可以测量通过这些电阻器的电流。

    谢谢、

    Cecilia