主题中讨论的其他器件: TUSB320
我有一个工作设计、它始终是 USB PD 上行设备、因此需要5V 和9V 电压。 USB 2.0控制器 IC (Microchip USB 3320)为 OTG 、我们通过悬空 ID 引脚强制它进入器件模式。
现在、我们要增强设计、以便我们可以成为 USB C 双角色端口。 我们认为我们对 TPS65981的配置感到满意、但问题是我们如何处理 ID 线、因为它需要接地才能实现 USB2.0主机运行。
TUSB320似乎管理到 CC 线路的 ID 信号转换的处理。 但这意味着我现在在每个 CC 线路上都有两个信号、即 TPS65981和 TUSB320。
这是简单地将 CC 线路连接到每个芯片的情况吗?电源和 OTG 协商会在不同的时间进行?
提前感谢 Andy