This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:在主机和器件模式下使用具有2.0 USB 控制器 IC 的 PD 器件。

Guru**** 2554850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900549/tps65981-use-of-pd-device-with-2-0-usb-controller-ic-in-both-host-and-device-modes

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件: TUSB320

我有一个工作设计、它始终是 USB PD 上行设备、因此需要5V 和9V 电压。  USB 2.0控制器 IC (Microchip USB 3320)为 OTG 、我们通过悬空 ID 引脚强制它进入器件模式。

现在、我们要增强设计、以便我们可以成为 USB C 双角色端口。  我们认为我们对 TPS65981的配置感到满意、但问题是我们如何处理 ID 线、因为它需要接地才能实现 USB2.0主机运行。

TUSB320似乎管理到 CC 线路的 ID 信号转换的处理。  但这意味着我现在在每个 CC 线路上都有两个信号、即 TPS65981和 TUSB320。   

这是简单地将 CC 线路连接到每个芯片的情况吗?电源和 OTG 协商会在不同的时间进行?

提前感谢 Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的器件是什么样的、设计中是否有 EC? TPS65987DH 具有 DFP_UFP GPIO 事件、它可以反映 GPIO 引脚上的端口数据角色(DFP/UFP)。 我想您可以利用该 GPIO 来驱动 OTG ID 引脚。  

    谢谢
    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我们有一个嵌入式控制器、可以使用 I2C 与 PD 器件通信。  

    如果可能、我们希望重新使用我们现有的 TPS65981、因为 a)它已经在 UFP 模式下工作、b)它支持低至-40C 的更宽工作温度范围

    我们将检查 是否可以使用任何 TPS65981 GPIO 来指示器件是处于 UFP 模式还是 DFP 模式、以及在哪种情况下可用于配置 ID。  请告知此器件是否能够通过 GPIO 指示 UFP/DFP

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与87不同、81 PD 控制器中没有 UFP_DFP 事件。 但您可以使用 I2C 中断来标识端口的数据角色、请参阅 表3-2部分。 0x14 - 0x19 HI TRM 的 IntEventX、IntMaskX、IntClearX 寄存器位字段定义。

    谢谢

    普拉吉斯