This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:ping 时 DP83848链路 LED 不闪烁

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900602/dp83848j-dp83848-link-led-doesn-t-blink-when-ping

器件型号:DP83848J

大家好、

我的客户正在使用 DP83848N、而 DP83848N 在 TI.com 上不可用。 因此、我使用 DP83848J 进行通信。

如果我们不能在这里讨论、我们可以离线通信。

网络链路已建立、通信正常。 问题是  、DP83848N 的 Link_LED 在 ping 时不闪烁

配置:

LED 模式选择为模式2 (LED_CFG[0](位5)= 0);

2.引脚33 (CRS/CRS_DV/LED_CFG)通过一个2.2k Ω 电阻器上拉。

3.仅连接到引脚 X1 (__LW_AT__X2的外部 CMOS 级50MHz±20ppm 振荡器源保持开路)。

4、LED 灯带如下所示(上拉):

现象:  

1.如果 未连接以太网电缆,则指示灯熄灭;

2.如果连接了以太网电缆,则 LED 指示灯常亮,即使在 ping 过程中也常亮,不闪烁。

如果将 LED 灯带更改为下拉、则情况相反:

1.如果 未连接以太网电缆,LED 指示灯常亮;

2.如果连接了以太网电缆,LED 指示灯将持续熄灭,即使在 ping 过程中,LED 指示灯也将持续熄灭,不会闪烁。

您能否帮助解释为什么会发生这种情况并提供解决方案?

非常感谢。

最好的农家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    当您说通信正常时、您正在阅读是否有正确的链接? 当您看到这种现象发生时、您能否共享寄存器转储?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    这是寄存器转储。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    请查看寄存器0x19。 它读取0x8021。 这意味着位5 LED_Cnfg[0]= 1、这意味着它处于模式1。 这就是您的现象1和2发生的原因。

    谢谢、

    Cecilia