Other Parts Discussed in Thread: DP83848J
大家好、
我的客户正在使用 DP83848N、而 DP83848N 在 TI.com 上不可用。 因此、我使用 DP83848J 进行通信。
如果我们不能在这里讨论、我们可以离线通信。
网络链路已建立、通信正常。 问题是 、DP83848N 的 Link_LED 在 ping 时不闪烁。
配置:
LED 模式选择为模式2 (LED_CFG[0](位5)= 0);
2.引脚33 (CRS/CRS_DV/LED_CFG)通过一个2.2k Ω 电阻器上拉。
3.仅连接到引脚 X1 (__LW_AT__X2的外部 CMOS 级50MHz±20ppm 振荡器源保持开路)。
4、LED 灯带如下所示(上拉):
现象:
1.如果 未连接以太网电缆,则指示灯熄灭;
2.如果连接了以太网电缆,则 LED 指示灯常亮,即使在 ping 过程中也常亮,不闪烁。
如果将 LED 灯带更改为下拉、则情况相反:
1.如果 未连接以太网电缆,LED 指示灯常亮;
2.如果连接了以太网电缆,LED 指示灯将持续熄灭,即使在 ping 过程中,LED 指示灯也将持续熄灭,不会闪烁。
您能否帮助解释为什么会发生这种情况并提供解决方案?
非常感谢。
最好的农家
杨