Other Parts Discussed in Thread: TUSB320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB320 你好
我仅在 UFP I2C 模式下使用 TUSB320器件(从上游器件接收电源)、对引脚有两个问题。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb320.pdf
问题1)在数据表第25页的实现中、端口引脚有一个4.7K 的下拉电阻器。 这是必要的、还是可以直接接地?
问题2) ID 引脚是否可以保持常闭? 第25页的实现显示它被上拉。 不确定是否有必要这样做、因为它仅是 DFP 和 DRP 模式下的输出引脚、我不会使用它。
这是我到目前为止的实施方案(SCA 和 SCL 都有上拉电阻、图中未显示)