This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:仅当器件在 UFP I2C 模式下运行时、端口和 ID 引脚下拉。

Guru**** 2926560 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872806/tusb320-port-and-id-pin-pull-downs-when-device-is-operating-in-ufp-i2c-mode-only

器件型号:TUSB320

你好

我仅在 UFP I2C 模式下使用 TUSB320器件(从上游器件接收电源)、对引脚有两个问题。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb320.pdf

问题1)在数据表第25页的实现中、端口引脚有一个4.7K 的下拉电阻器。  这是必要的、还是可以直接接地?  

问题2) ID 引脚是否可以保持常闭?  第25页的实现显示它被上拉。  不确定是否有必要这样做、因为它仅是 DFP 和 DRP 模式下的输出引脚、我不会使用它。

这是我到目前为止的实施方案(SCA 和 SCL 都有上拉电阻、图中未显示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:您仍然需要4.7K PD。 不要短接至 GND。

    2:如果配置为 UFP、则可以将 ID 引脚保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!