Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, HD3SS460, TUSB564
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86、 HD3SS460、 TUSB564
您好!
我们一直在项目中处理显示驱动程序块。
我们希望通过 USB Type-C 端口发送视频、以在交替模式(DP)下显示、如图所示。
想知道这些;
1) 1) SN65DSI86芯片是否适合? 可以驱动传统 DP 监视器吗?
2) 2)需要3米范围的转接驱动器芯片? 什么建议?
3) 3)如果我想设计 TFT-LCD 显示屏、有 Type-C 端口、您可以推荐使用任何芯片 DP 转 DualLVDS 吗?
假设 Source 具有 SN65DSI86。 SINK (显示屏)可以是 DP++转 HDMI 重定时器芯片吗? 可能吗?
我认为 DSI86芯片不支持双模 DP 输出。 对吧?
谢谢。
Ali