This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:关于在传统显示端口和电缆距离处使用。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, HD3SS460, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894149/sn65dsi86-q1-about-using-at-legacy-display-port-and-cable-distance

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86、 HD3SS460、 TUSB564

您好!

我们一直在项目中处理显示驱动程序块。

我们希望通过 USB Type-C 端口发送视频、以在交替模式(DP)下显示、如图所示。

想知道这些;

1) 1) SN65DSI86芯片是否适合? 可以驱动传统 DP 监视器吗?

2) 2)需要3米范围的转接驱动器芯片? 什么建议?

3) 3)如果我想设计 TFT-LCD 显示屏、有 Type-C 端口、您可以推荐使用任何芯片 DP 转 DualLVDS 吗?

假设 Source 具有 SN65DSI86。 SINK (显示屏)可以是 DP++转 HDMI 重定时器芯片吗? 可能吗?

我认为 DSI86芯片不支持双模 DP 输出。 对吧?

谢谢。

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    1) 1) SN65DSI86 芯片是否适合? 可以驱动传统 DP 监视器吗?

    请参阅 数据表中的9.2.1.2详细设计过程、以确定 SN65DSI86是否 与 DP 监视器兼容。

    2) 2)需要3米范围的转接驱动器芯片? 什么建议?

    根据3m 电缆的插入损耗、DSI86 TX 已包括摆幅和预加重电平、以补偿特定数量的电缆插入损耗。 如果 DSI86摆幅和预加重不足以补偿3m 电缆损耗、则需要转接驱动器。 有两种类型的转接驱动器:线性转接驱动器或限幅转接驱动器。 可将线性转接驱动器放置在3m 电缆的中间或末端。 在3m 电缆的开头可以放置一个有限的转接驱动器。

    3) 3)如果我想设计 TFT-LCD 显示屏、有 Type-C 端口、您可以推荐使用任何芯片 DP 转 DualLVDS 吗?

    遗憾的是、TI 没有 DP 转 LVDS 解决方案。

    DSI86仅支持 DP、不支持 DP++。 要从 DP 转换为 HDMI、您需要一个有源 DP 转 HDMI 协议转换器。

    此外、在 C 型设计中、您还需要多路复用器来支持 C 型正常和翻转方向。

    仅对于多路复用器、您可以在拉电流侧和灌电流侧使用 HD3SS460。

    对于多路复用器和线性转接驱动器功能、您可以在源端使用 TUSB546、在接收端使用 TUSB564。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的支持。

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我要进行这个项目。 还有两个问题;

    1) 1)如果我在源端输出上使用 TUSB546、我是否必须在接收端使用 TUSB564?

    传统监视器可以连接到我的源板? 因为它没有 TUSB 自己的器件。

    它将是 USB3.1 + 2通道 DP 触发模式。

    如果电缆连接到另一侧、TUSB546器件可以通过传统监视器上的 CC1&2引脚对其进行管理、没有任何问题?

    2) 2)在数据表中看到的 PCB 布线长度(XCD)为12英寸。 它是最大值 长度? GPU (IMX8 MCU)和 TUSB 可能比 PCB 上的更近。 对吧?

    谢谢。

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ali

    1) 1)如果我在源端输出上使用 TUSB546、  我是否必须在接收端使用 TUSB564?

    传统监视器可以连接到我的源板? 因为它没有 TUSB 自己的器件。

    如果您的传统显示器只有 DisplayPort 连接器、则需要 TUSB564或任何支持接收端 DP 交替模式的 USB Type-C 多路复用器、以便将 DP 信号从 Type-C 转换回 D

    如果您有一个 Type-C 传统监控器、则需要查看 Type-C 传统监控器是否支持 DP 交替模式。

    如果电缆连接到另一侧、TUSB546器件可以通过传统监视器上的 CC1&2引脚对其进行管理、没有任何问题?

    正常和翻转方向由基于 CC1/2连接的 PD 控制器进行处理。

    2) 2)在数据表中看到的 PCB 布线长度(XCD)为12英寸。 它是最大值 长度? GPU (IMX8 MCU)和 TUSB 可能比 PCB 上的更近。 对吧?

    12in 不是最大值。 布线长度由布线插入损耗和 TUSB546均衡器决定。 您可以将布线布置得比12in 更近、然后使用较小的均衡器设置。


    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。