Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33, HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:SN65HVD33、
大家好、
对于旧设计、我们使用了一个带有 RJ45电缆的 RS485收发器、用于通过2卡(2 CPLD)之间的差分对进行通信。
我们希望用 USB Type-C 连接器替换 RJ45连接器、以实现更"最新"的设计。
其思路 是将 TI SN65HVD33用于 RS485协议、并将 TI HD3SS3220用于 USB Type-C 连接器(多路复用器和 CC 检测器)的管理。
但实际上、我们对 USB 线路上的交流耦合电容器有一些疑问(不是真正符合 RS485标准)、我们不知道是否可以使用此配置。
您对此有什么建议吗?
简单回顾一下:CPLD ->RS 485发射器(TI SN65HVD33)-->无源开关 USB-C (TI HD3SS3220)--> USB-C 连接器
感谢您或您将来的帮助。
Thomas