This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220和 RS485协议

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878497/hd3ss3220-hd3ss3220-and-rs485-protocole

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:SN65HVD33

大家好、

对于旧设计、我们使用了一个带有 RJ45电缆的 RS485收发器、用于通过2卡(2 CPLD)之间的差分对进行通信。

我们希望用 USB Type-C 连接器替换 RJ45连接器、以实现更"最新"的设计。

其思路 是将 TI SN65HVD33用于 RS485协议、并将 TI HD3SS3220用于 USB Type-C 连接器(多路复用器和 CC 检测器)的管理。

但实际上、我们对 USB 线路上的交流耦合电容器有一些疑问(不是真正符合 RS485标准)、我们不知道是否可以使用此配置。

您对此有什么建议吗?

简单回顾一下:CPLD ->RS 485发射器(TI SN65HVD33)-->无源开关 USB-C (TI HD3SS3220)--> USB-C 连接器

感谢您或您将来的帮助。

Thomas

HD3SS3220

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能给我提供有关您的应用的更多详细信息吗、您的最终用途是什么? 这是为了符合 USB 标准还是仅供内部使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    它仅供内部使用、但我们希望防止设备与真正使用 USB Type-C 的第三方设备之间发生错误连接
    这就是我们希望实现最低 USB-C 兼容性的原因。

    有人与我谈谈 RS485中的 LVDS。 有什么意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我可以在这里看到两个选项...

    1. 不使用高速通道(TX1/2、RX1/2)、而是使用两条 SBU 线路通过 Type C 连接器进行通信。 SBU (边带使用)实际上是为了让此人在连接器上传输非 USP/DP 信号。 在这种情况下、仅使用两根导线、可能更适合 LVDS。 通常、SBU 线路中仅用于交替模式应用(DP)、因为这主要是内部应用、因此您不必担心这一点。 在这种情况下、您只需作为简单的 UFP/DFP 进行连接即可摆脱这种状态、以指示连接已进行解码、从而了解连接器的方向。
    2. 如果您希望使用高速数据线路使两根以上的导线正常工作、则应使用调试附件模式。 这是 CC 控制器显示(通过 I2C)已连接调试附件的状态。 请查看 Hd3SS3220数据表的第7.3.8节调试附件、了解有关此内容的更多详细信息。 您可以将该模式视为"特殊"连接、其中所有导线的作用都不同于典型 USB-C (Vbus 除外)。 在这种情况下、LVDS 和 RS485均可使用。 在这种情况下、方向可能有点棘手、因为它不能由 CC 线确定、但可以由 USB 2线确定(USB 插头只有1对 D+/D-)。 但您将失去 USB 2功能。   

    LVDS 可能更适合、具体取决于您希望发送器消耗的数据速率。 您的设备是用于发送还是接收数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、  

    首先、感谢您抽出宝贵的时间为我提供帮助。

    然后、我将使用 Draw 来向您展示我所理解的内容。

    选项1就是你要做的事?

    如需了解相关信息、速率为1m/s、但在旧配置中仅为200k/s  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还能描述目标电缆长度吗? 备选案文1似乎是可行的。 1Mbps 肯定在 HD3SS3220开关能力范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电缆长度可能约为1m、但实际上并不是更长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    选项可以在此处工作我将确保 RS485收发器 Vpp 和 VCM 在 HD3SS3220的范围内。 LVDS 还可以在选项1中工作、并且可能与 HD3SS3220更兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malik、

    我想我会尝试 LVDS 选项。 或许是实现我所需功能的最简单方法。

    只需查找合适的组件即可^^

    我会与您保持联系。