This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:抖动性能

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890240/ds280df810-jitter-performance

器件型号:DS280DF810

大家好、团队、

我想知道时钟输入中将增加多少抖动。

DS280DF810数据表图20显示了眼图。

您能告诉我如何测量眼图吗?

是否使用外部25MHz 作为采样示波器的触发器?

还是在采样示波器中使用时钟恢复?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    25MHz 校准时钟不会馈入高速数据路径。 因此、CAL_CLK_IN 抖动要求不是很严格。 该校准时钟主要用作低速数字逻辑的参考。 DS280DF810采用无参考 CDR 架构、因此可从高速数据中恢复时钟、然后用于重定时功能。

    关于数据表上的图20、该眼图是使用带时钟和数据恢复模块的 Keysight DCA-X 测得的。 CDR 环路带宽配置为与相关接口标准保持一致。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo-San:

    我想将 DS280DF810 (及其后续版本)用作 PRBS 发生器和 PRBS 校验器。
    没有计划将此 LSI 用作重定时器。
    在这种情况下、请告诉我如何确定器件的工作频率。

    此致、

    Takashi Kusaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果用户以重定时模式操作通道、则需要通过标准模式(即通道寄存器0x2F)或手动模式(即通道寄存器0x60至0x63)配置 CDR 速率。 有关详细信息、请参阅 TI 重定时器编程指南。 您可以通过 DS280DF810的 TI.com 产品页面请求下载重定时器编程指南。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师