Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215
您好、TI 专家、
我们当前的应用要求是2:1 HDMI 模式(HD3SS215IRTQR)、灌电流端对接 SOC;源端是 HDMI CONN。
现在我们有一些问题:
1.如何在1:2和2:1之间切换?
源极侧 HPD 引脚的交互流程是什么?
3.由于接收端子连接到 SOC,5V DETECT 是否需要连接到源端子?
由于 SOC 终端的 HDMI IN 是一个端口、 因此我们需要 HD3SS215的 DX_SEL 引脚 可以根据实际场景动态切换到 HDMI IN 端口。 我们可以吗?
-
请帮您检查、谢谢
青色