This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HD3SS215IRTQR:我们有一些应用问题。

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879985/hd3ss215-hd3ss215irtqr-we-have-some-applicated-questions

器件型号:HD3SS215

您好、TI 专家、

我们当前的应用要求是2:1 HDMI 模式(HD3SS215IRTQR)、灌电流端对接 SOC;源端是 HDMI CONN。

现在我们有一些问题:
1.如何在1:2和2:1之间切换?
源极侧 HPD 引脚的交互流程是什么?
3.由于接收端子连接到 SOC,5V DETECT 是否需要连接到源端子?
由于 SOC 终端的 HDMI IN 是一个端口、 因此我们需要 HD3SS215的 DX_SEL 引脚 可以根据实际场景动态切换到 HDMI IN 端口。 我们可以吗?

  • 请帮您检查、谢谢

     

    青色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    青色

    1.如何在1:2和2:1之间切换?

    请参阅数据表第一页上的应用原理图。 如果在 HD3SS215 A/B 侧放置两个源、在 C 侧放置灌电流、则数据从任一源传输到灌电流、因此它为2:1。 如果您在 HD3SS215 A/B 侧放置两个接收器、在 C 侧放置两个接收器、则数据为1:2、因为数据从一个接收器传输到任一接收器。


    源极侧 HPD 引脚的交互流程是什么?

    当接收端将 HPD 驱动为高电平时、HPD 从接收端变为源端、这表示已连接接收端。


    3.由于接收端子连接到 SOC,5V DETECT 是否需要连接到源端子?

    这取决于如何使用5V 电压


    由于 SOC 终端的 HDMI IN 是一个端口、 因此我们需要 HD3SS215的 DX_SEL 引脚 可以根据实际场景动态切换到 HDMI IN 端口。 我们可以吗?

    是的

    谢谢

    David