Other Parts Discussed in Thread: P82B715
1)在数据表中提到"如果 P82B715器件被永久连接至一个系统、电路可被配置为在缓冲总线上只有一个上拉电阻器"
这意味着我们可以提供 lx 和 ly 的上拉。
其中 sx 和 sy 没有上拉电阻器连接到 i2c 器件
在这种情况下、如何将具有漏极开路输入的 I2C 器件驱动为高电平? 是否可以解释它的工作方式?
sx 和 sy 引脚内部是否存在任何弱上拉? 如果是、电阻值是多少
2)根据数据表"如果仅使用单个上拉电阻、则必须将其放置在缓冲总线上(如图5中的 R2)以及通过将各个总线电容组合成缓冲总线上的等效电容负载计算出的相关总系统电容"
(请验证 P82B715数据表第10页的图像)
这里为什么不为时钟线路提供上拉电阻?