This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:热特性

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872543/tfp401a-q1-thermal-characteristics

器件型号:TFP401A-Q1

尊敬的团队:

您能就我的客户的以下问题提供建议吗:

我对封装热阻 ΘjC Ω_top 和 ΘjC Ω_Bottom [°C/W]感兴趣

数据表在两个不同的表中介绍了组件热特性:

    1. 在热性能信息表(第6页)中、内部热阻分别为12.3 [°C/W]和7.3 [°C/W]。
    2. 在表1中。 第15页 ΘjC 焊盘封装(连接到散热平面的焊盘)的 Δ L=0.12 [°C/W]
      
      

      哪个表是正确的?
      此致、
      NIR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    PowerPAD 封装提供了特定条件(PCB 镀层、气流等)的热指标。 如果器件安装在 PCB 上时满足第10.3节中规定的条件、则可以使用这些指标。 否则、您将使用第6页上提供的热性能信息。

    此致、

    I.K.