主题中讨论的其他器件:DS90LV048A、
各位专家、您好!
我有关于 DS90LV047A / DS90LV048A 的查询。
每个数据表都描述了"DS90LV048A 是一款四路接收器器件、如果应用仅需要1、2或3个接收器、则未使用的通道输入必须保持开路。" 在8.3.1 LVDS 失效防护下运行。
DS90LV047A 未使用通道输入/输出的情况如何?
当驱动器/接收器未使用的通道输入/输出保持连接到 Vcc (=3.3V)时、是否有任何问题?
提出此问题的原因是、使用这些 IC 的客户计划将 ROHM IC 替换为 P2P 的 TI IC、建议将 ROHM IC 连接到 Vcc。
我见过
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/502244
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/736989
但我不太理解。
此致、
Hideki